This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:50 Ω 同轴电缆驱动器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598005/opa659-50-ohm-coax-cable-driver

部件号:OPA659
主题中讨论的其他部件: OPA656

你好

我想通过OPA659放大具有+1V/V或+5V/V增益的小信号。  (ME的替代放大器是使用增益为+2V/V或+10V/V的OPA5657)

根据OPA659数据表第17页(9.1 .3.3 节),我们应该在输出和负载之间使用Riso来驱动电容负载。

同轴电缆,如RG174或RG316具有以下规格:

R= 0.28 欧姆/米L=200nH/m C=101pF/m

驱动同轴电缆的标准解决方案如下所示:

第9.1 节。3.3 提到,我们应该检查相位裕度,以检查电路的质量。

相位裕度为87.675 ,大于60英尺。 我觉得这个系统跟一阶系统有点慢。 (在步骤响应方面)

我该怎么办?

Riso应该是多少?

OPA656单位增益放大器对 我的应用具有55英尺的PM。它是否适合数据采集系统?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    OPA659是一种电压反馈放大器,设置为较低的增益越高,闭环BW (这使系统运行速度变慢)。 这意味着系统变得更加稳定,具有 更高的相位余量和更少的过冲。    将工作相位裕度从87.7 降低到60'的一种方法 是将 OPA659增益从5V/V降低到2V/V 这有效 地增加了系统的BW,从而 减少了脉冲响应的上升时间(受关系trise/fall = 0.35 / f-3dB (一阶系统)的控制)。

    在驱动传输线路或同轴电缆时,始终建议 将系统的源和负载阻抗与 传输线路的特性阻抗(Zo = sqrt (L/C))匹配,以便在负载下实现最大功率传输。 对于50欧姆系统,我建议Riso在OPA659输出处为50欧姆。  请务必注意,将Riso设置 为50欧姆应该已经使环路增益相移与同轴电缆电容分离;因此,仅在RF和rg设置的运算放大器的闭环增益上设置运算放大器相位裕度。

    具有OPA656单位增益放大器的55英尺PM对于数据采集系统来说应该是良好的PM。 你可以从下面的曲线看到55英尺的PM应该会导致不是很 高的过冲。 但是,我想指出,与OPA659转换速率(2550 V/us)相比,OPA656的转换速率(290V/us)要低得多,因为大信号BW存在差异。 较低的转换速率可能会影响OPA656在驱动较长的同轴电缆时的大信号摆幅驱动能力, 这是 数据采集系统部件选择需要考虑的因素。

    此致,

    Rohit

    Q与相位余量:

    瞬态响应与Q:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的
    我有两个级放大器。 我想构建一个电路来测量已知阻抗。 实际上,模块和相位测量的准确度应分别小于%1和0.2 度。
    哪种行为对于放大器的第一级和第二级更好? Bessel还是Butterworth?
    我们在巴特沃思(Butterworth)有一些铃声,但它比贝塞尔(Bessel)更快。 但我认为Bessel更适合任意信号。Chebyshev滤波器具有最小的转换频段,我认为它适合噪声抑制。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您有兴趣扫描频率以提取相位信息,那么我建议使用Bessel过滤器,因为它会在整个频率中提供恒定组延迟(恒定相移)。 如果不是,那么我建议使用Butterworth过滤器,因为它可以提供给定频率点的幅度精度。

    此致,
    Rohit