This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425EVM与数据表不匹配-哪一项正确?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598362/drv425-drv425evm-doesn-t-match-datasheet--which-is-right

部件号:DRV425

Champs,这之前必须已经回答过,但我找不到- DRV425EVM提供了什么?  它显示DRV2和AINP连接在一起;而所有数据表示例显示DRV1和AINP连接在一起。  数据表的布局更加简洁;但我想知道它们为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Radar,

    您的回答正确,因为它们的连接方式不同,而一个布局更简洁。 另外,EVM和数据表示例的不同之处在于,它们将为您提供与极性相反的输出电压。 对于给定字段,您将在另一个配置中获得一个正值和一个负值。 任何一种配置都可以正常工作。