This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:用作耳机驱动程序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1622, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598323/opa1612-using-as-headphone-driver

部件号:OPA1612
主题中讨论的其他部件: OPA1622OPA1688

您好,

我正在考虑将OPA1612作为JRC2114的耳机驱动程序的替代品。

在注 释slyt630.pdf中(很抱歉,粘贴地址会形成一个巨大的链接),您使用~50欧姆的隔离电阻器。  将1612用作耳机驱动器时,是否有必要这样做? 我的DAC的耳机输出部分具有220R与输出串联。  我是否应该保持不变,还是将其桥接起来是一个好主意?  我希望能够驾驶任何阻抗耳机。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    220R系列电阻器适合输出,无需降低至50欧姆。 此电阻器的作用是将耳机(从电缆)的电容与放大器输出隔离,以保持稳定性。  

    与OPA1612相比,OPA1622的设计可稳定地插入耳机,而不会产生任何串联电阻,并可为耳机提供更多的功率(失真更低)。 如果系统考虑到价格问题,则OPA1688还将提供比OPA1612更高的输出功率。