This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/LMP7707:LMP7707的大幅偏移

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596983/tina-spice-lmp7707-large-offset-of-the-lmp7707

部件号:LMP7707
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我有一个放大器,增益为2。带有两个10Kohm电阻器非反相电路,Vdd=3.3V,单电源。 在与Tina的模拟中,我看到任何输入都有83mV的奇怪偏移。 实际电路板偏移似乎为~20mV。

 我不明白这种偏差来自哪里。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenia:

    您能否分享您的TINA原理图?

    谢谢!

    Miriam