This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:INA168和INA168-Q1的封装尺寸

Guru**** 2924850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598122/ina168-package-size-of-ina168-and-ina168-q1

部件号:INA168

大家好,

我发现INA168和INA168-Q1使用相同的封装,但尺寸不同,INA168比INA168-Q1大得多,对吗?  

 我的客户想要找到一款完全P2P且符合INA168-Q1标准的设备,但 该设备不符合汽车要求,  您可以推荐这款设备吗?  谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您参考的是18 mm x 18 mm 数据表首页上的INA168测量值,则这些测量值是错误的。 设备采用sot-23封装,大致为3 mm x 1.6 mm (请参阅数据表末尾的DBV封装图)。 目前正在对数据表进行更正。