This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4275:低增益跨阻抗放大器,低噪声

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4275, TINA-TI, THS4271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597620/ths4275-low-gain-trans-impedance-amplifier-low-noise

部件号:THS4275
主题中讨论的其他部件: THS4271TINA-TI

您好,

我正在设计一个光电二极管接口:Iout (二极管)=~4mA,Fout =~40MHz,Cdiodo=~5pF。

在我的情况下,二极管的输出电流相对较高 ,因此所需的增益相当小(~1V/A)。

这种情况在文献中没有涉及。

噪音也是一个考虑因素,因此THS4275的3nV/sqrt(Hz)似乎很小。

您能否建议此方案的最佳拓扑和运算放大器?

目前我正在考虑:

你怎么看?

谢谢!

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您所显示的电路通常是用于将电流输入转换为电压输出的电路。 我已使用THS4271连接了TINA-TI电路,该电路可用于 40MHz  时使用5pF二极管电容的4mA I-V转换。

    尽管输入电流约为4mA,但我仍然建议使用比 1V/A更高的值增益,因为它仅在放大器输出处获取4mV摆动 (对于大多数应用,探测器上的信号摆动过低)。 因此,我使用 了250欧姆的射频,输出摆幅为2Vpp,接近 市场上大多数ADC的全刻度。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../THS4271_5F00_TIA.TSC