This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] xtr117:使用两个xtr117 IC

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597889/xtr117-using-two-xtr117-ics

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: XTR111

支持路径:/参考设计/针对参考设计的特定技术问题的技术支持帮助/

我在设计中使用XTR117电流回路发射器。 我已按照数据表中的说明,使用IRET作为返回路径,从IC的Vreg引脚为输入电路供电。 但我需要从同一输入电路驱动另一个XTR117 (由前面所述的第一个XTR供电)。 如果我将两个XTR117 IC的IRET引脚连接在一起,并从同一输入电路驱动两个IC,是否工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahsan,

    不能将两个XTR的IRET引脚短接在一起,因为它们不能根据需要独立上下浮动。 如果您要执行此操作,则需要隔离输入或使用3线发射器,如XTR111。

    此致,

    Zak Kaye