主题中讨论的其他部件: LM358, LMC6082
您好,
我有一个应用需要单个+5V轨,我需要一个增益为2的同相放大器,输入范围约为0.1V < Vin < 2V。 我选择了TL972轨对轨运算放大器,因为数据表显示它将与+/-2.5V轨一起工作,回转电压为+/-2.4V。 我正在尝试使用该范围,向上移动到+5/GND而不是2.5 2.5 ,希望我可以应用0.1V的直流输入并输出0.2V。 我使用的是基本的同相电路,除了Vref位于接地,而不是轨道之间的一半。
当输入电压低于1V时,它将在1V左右夹紧。 深入了解数据表,我看到建议的Vim比低轨高1.15V。 显然,这是一个很好的原因,因为我的直流输入信号被夹住了。 有人能建议另一个操作放大器零件号,以满足当前配置的要求吗?
非常感谢!
编辑:发布后,我在电子艺术中寻找一个“地面感应”运算放大器。 LM358似乎是一个合适的选择,尽管输出似乎被限制在高端,低于顶部导轨1.5V。 其他建议当然仍然受到欢迎。
Mike