This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:单轨和放大器;轨对轨?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972, LM358, LMC6082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597421/tl972-single-rail-rail-to-rail

部件号:TL972
主题中讨论的其他部件: LM358LMC6082

您好,

我有一个应用需要单个+5V轨,我需要一个增益为2的同相放大器,输入范围约为0.1V < Vin < 2V。 我选择了TL972轨对轨运算放大器,因为数据表显示它将与+/-2.5V轨一起工作,回转电压为+/-2.4V。 我正在尝试使用该范围,向上移动到+5/GND而不是2.5 2.5 ,希望我可以应用0.1V的直流输入并输出0.2V。 我使用的是基本的同相电路,除了Vref位于接地,而不是轨道之间的一半。

当输入电压低于1V时,它将在1V左右夹紧。 深入了解数据表,我看到建议的Vim比低轨高1.15V。 显然,这是一个很好的原因,因为我的直流输入信号被夹住了。 有人能建议另一个操作放大器零件号,以满足当前配置的要求吗?

非常感谢!

编辑:发布后,我在电子艺术中寻找一个“地面感应”运算放大器。 LM358似乎是一个合适的选择,尽管输出似乎被限制在高端,低于顶部导轨1.5V。 其他建议当然仍然受到欢迎。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    5V电压下的VCC会产生许多运算放大器,它们可以工作。 您需要低至V的输入共模和接近轨对轨输出。

    从TI.com开始,单击“放大器”。选择“运算放大器(运算放大器) (1470)"以获取通用和精密放大器。

    然后选择“运算放大器(运算放大器)”,是的,这有点冗余。

    然后单击"产品",然后填写快速搜索

    http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/op-amps/op-amps-products.page#p480=2;2&~p78=Out;In到0.9 ;5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,

    非常感谢。 我跟随LMC6082来完成任务。 我有几个LM358芯片,我会一直尝试,直到我可以尝试一些LMC6038。

    Mike