This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:OPA836 (输入信号0至2 V,VREF 2.5 V)电路,具有增益2,用于驱动具有反向输入范围1.5 至3.5V的ADC的1206

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THS1206, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595108/opa836-opa836-input-signal-0-to-2-v-vref-2-5-v-circuit-with-gain-2-for-driving-adc-ths-1206-having-anolig-input-range-1-5-to-3-5v

部件号:OPA836
主题中讨论的其他部件:THS1206

您好,论坛:

 我尝试将OPA 836用作简单的同相放大器,但不幸的是,我在使用放大器进行测量时遇到了一些问题...

输入范围:100微伏至2伏

输出范围1.5 至3.5 伏,以驱动ADC THS1206

 ADC板上提供的参考电压为2.5 伏特。

请查找所附 的电路图文件。

我尝试了数据表图72中给出的电路,它在1kHz到1MHz的频率范围内工作正常,但当我将信号幅值从1增加到2vpp时,它会钳制最大输出电平并显示1.65 vpp,所以我观察  到大约350mv的损耗 信号。  由于增益为 2 ,它应显示双倍的应用信号。 我也在没有应用Vref的情况下检查了它,它显示的结果与夹紧信号的结果相同。

请帮助我调整所述电路I/O范围的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikant您好,

    OPA836的工作电压是多少? 如图7所示,如果您在+2.7V电源下操作设备,则由于增益为2,您将在2Vpp输入的输出上剪辑。 OPA836现在必须输出4Vpp,这超出了输出电压余量。 如果您在高于+2.7V的电源电压(例如+5V)下操作OPA836,我会确保输入信号的输入共模电压处于中端电源的中心,或者对于+5V电源操作,为+2.5V电源。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    请在此处查找附加的波形。我需要提高信号质量并将其调整到精确范围。是否可以将1.5 的输出固定到3.5 vpp最大级别。
    配置:非inv求和Ampl。
    获取的值为RF 3.3k
    RG 10k
    vs 5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。