This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:在VIN大于电源轨的情况下,我是否可以操作运算放大器?

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596932/opa551-can-i-operate-opamp-where-vin-is-more-than-supply-rails

部件号:OPA551

您好,

我使用的是具有电源导轨+-10VDC的单位增益配置中的OPA551。 我的应用程序需要0 至15VDC的静态输入电压范围。 根据规格表,  来自电源导轨的输入电压不能超过0.5V。我在实验室设置中试验了0-15VDC输入范围。 op AMS似乎在 更高的输入 范围下运行。 请告知,我是否可以在铁路设置以上操作? 如果我在铁路设置以上操作,有哪些缺点。

谢谢!

摘要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumeet:

    OPA551 共模 输入范围的额定值为(V-)+OPAV 2.5 至(V+)-2.5 V;这是保证线性工作范围。 实际上,该设备可能仍在工作,并在 一定程度上超出 指定 范围进行放大。  这对运算放大器来说并不少见。 他们通常仍"工作"到一定程度。

    可能观察 到 的是许多电气操作参数的降级。 在 这种情况下,我们观察到 的是共模抑制降级,开环增益降低,噪声和失真增加,带宽减少以及直流参数降级。 这会随着范围的进一步超出而恶化,并且在某个点,输出通常锁定在输出导轨上。

    您当然可以通过 这种方式提高限制并操作OPA551,但当超过数据表条件时,TI不能保证任何不一致之处。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Thomas的回复! 一旦IC被锁定,它是否在断电后自动解锁,或者这是永久性IC损坏的指示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Summet:

    由于 我们不 会对指定操作区域之外的设备进行特征分析,因此尚未对其进行特征分析。 但是,我确实希望OPA551不会损坏,一旦它在其线性输入和输出范围内恢复操作,它将恢复正常操作。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程