This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品帮助

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMC6061, LMP7701, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596576/product-help

主题中讨论的其他部件:LMP7721LMC6061LMP7701OPA140

 大家好,

客户询问,

"我正在寻找一款超低输入偏置,低噪声运算放大器,它将用作电表的前置放大器,用于电场测量,具有+-5V双电压电源。

我找到了LMC6061和LMP7721。 此设备是否支持双电源操作(也包括负-5V电压)以及什么是备用设备? "

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushuh,

    LMP7721是5V部件。 要支持+/-5V,您需要使用最大电源>=10V的部件,例如LMC6061。  

    由于这是用于电表测量的前置放大器,因此需要考虑的一个好部分是LMP7701,它是12V部件,1pA最大偏置电流和9nV/rtHz噪声。 如果放大器配置为高增益且需要更高带宽,则可以考虑使用OPA140,即36V部分,具有11MHz带宽,10pA最大偏置电流和5.1nV/rtHz噪声。

    -Ying  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ying:

    感谢你们的帮助