This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:短路电流大大低于规定值

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596727/opa197-short-circuit-current-much-lower-than-stated

部件号:OPA197
主题中讨论的其他部件: OPA1622

大家好,我正在使用OPA197输出一个以1.76Vp (即1.250 Vrms)为中心的正弦波。 放大器使用+-3.3V供电,我希望获得接近最大电源电流IRMS= 46mA (数据表中规定的65mA峰值)的电流,但如果我施加的负载强制电流高于30mA, 放大器不提供它,它开始剪辑波形。 我错过了什么吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henrique,

    放大器可能能够提供65mA电流,但不能在完全输出摆动时提供。 当您增加输出电流时,您实际上会失去输出电压的余量。下图描述了此行为:  

    1.76V输出信号使您远离正极电源1.54V。 如果您查看25C的曲线,您会注意到,在(V+)- 1.54 处,爪形曲线的相交值约为30mA。 OPA197只能通过限制输出电压来提供更多电流,这就是您看到剪辑的原因。 曲线下降的部分表示设备的短路电流。  

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Zak Kaye,非常感谢您的回答,这很有意义。 我试图找到一个能为我提供65毫安的空间的运算放大器,但我找不到任何运算放大器,主要是因为他们中的很多人没有这样的数字。 你有什么建议吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrique,

    如果不了解您的要求,很难提出最佳建议,但根据您所说的内容,我建议查看OPA1622。 此部件可容纳您的电源,并应能在65mA下提供1.76V电压。

    此致,
    Zak Kaye