请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA197 主题中讨论的其他部件: OPA1622
大家好,我正在使用OPA197输出一个以1.76Vp (即1.250 Vrms)为中心的正弦波。 放大器使用+-3.3V供电,我希望获得接近最大电源电流IRMS= 46mA (数据表中规定的65mA峰值)的电流,但如果我施加的负载强制电流高于30mA, 放大器不提供它,它开始剪辑波形。 我错过了什么吗? 谢谢你。