This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:偏置电阻器信息

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596911/trf37c75-bias-resistor-info

部件号:TRF37C75

Rbias (TRF37c75相关数据表中的R2)是否是必需的?

我们是否可以设置r2=0r (Vcc=5V+/- 5 %)?

请 您提出意见/建议。

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefanos,

    可以将Rbias (TRF37c75中的R2)设置为0欧姆,并且不是必需的。 但是,我建议不要完全短路此电阻器,而是建议使用物理0欧姆电阻器。 这只是为了让您有机会在遇到EMR问题时更改BOM。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的回复。

    如果您能澄清Rbias在EMR问题上的有用性,我将不胜感激。
    此外,我想问一下为什么相关数据表中的Rbias被选为6.8Ω?
    最后,如果我们将0Ω Ω 电阻器设置为Rbias而不是6.8Ω Ω,我们是否应该预期任何可靠性下降或任何其他异常性能问题?

    此致,

    Stefanos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefanos,

     如果 输出电感器和器件输出级之间存在某种共振,偏置可能有助于抑制电磁辐射(EMR)。  当然,EMR不仅仅依赖于Rbias,而且还有许多其他因素   ,如零件下方没有地面基准面,或者旁路供应不足等,也同样会影响EMR。 因此,我建议您 按照 您的电路板布局非常严格地遵循TRF37C75 EVM布局。

    我认为相关数据表中的Rbias被选择为6.8欧姆的原因是为 下一阶段提供良好的50欧姆回波损耗(S22)。 使用Rbias的另一个好处是,它可以限制流经电感器的直流电流,这有助于 在电源电压上升期间限制电流浪涌。 除此之外,如果Rbias电阻为0欧姆,我认为不会有任何可靠性下降或异常性能问题。

    此致,

    Rohit