This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084 VOH,5k负载

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, TLV4172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592400/tl084-tl084-voh-with-5k-load

部件号:TL084
主题中讨论的其他部件: TLV4172

FAE记账:

你好 ,Collins,

 

您的团队能否帮助提供TL084的峰值输出电压(在如下所示的全温度范围内RL=5k ohm)? RL=5k欧姆的模拟结果或测试结果都可以。

客户正在评估我们的TL084以替换ADTL084。 而vom @ 2k欧姆不符合规范,数据表缺少5k欧姆规范。 我尝试使用TINA SPICE模型来进行模拟,但结果比负载曲线要好得多,负载曲线彼此不匹配。

 

如果我们不能在TL084上提供这些数据,我认为TLV4172是一种替代方案,但价格会更高。 真诚期待您的反馈,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    被称为"如下所示"的图像没有出现。

    A VCC值和Vout目标是否已知?

    这是数据表中的10k和2k数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的回复。 我们在数据表中看到了10k和2k负载vom曲线在所有温度范围。
    1.我们的客户希望在所有温度范围内都有5k负载vom曲线?
    2.我们是否能够提供短输出电流?

    这两种数据可通过芯片测试或模拟提供。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟,

    您是否有完整的部件号?
    有两种TL084芯片设计。 可能存在细微差别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    完整部件号应为TL084QDR,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟,

    我记录了TL084QID样品的高低驱动(VCC =+/-15V)。

    5k负载的容积在整个温度范围内为-12.76V至-13.10V

    5k负载的VOH在温度范围内为+13.49V至+13.59V

    在高温下行驶时的短电流为21mA至36mA

    在低温下行驶时的短电流在整个温度范围内为42mA至56mA

    我附上了原始数据和几张图表。

    e2e.ti.com/.../TL084Q-VOL_2C00_-VOH.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:  

    非常感谢您提供数据。

    我有一个问题:您如何获得vom和短电流规格? 从一个TL084样品测试还是通过设计仿真?

    您能帮您绘制一个类似下面曲线的图吗? Excel中的图解 不是那么显式,无法读取。 非常感谢!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟,

    这是实际的实验室样本数据。

    VOH

    音量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    客户对测试结果满意。 但是,这仅来自一个样品。
    为了通过概率计算获得估计数据,客户希望我们可以提供更多样品的测试数据。 6个单元是最好的。
    请就此提供帮助。 非常感谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟,

    我可以再多做五个单元,但现在不会。 我不知道应用程序VOH要求。 如果我不知道数据请求背后的原因,我不会提供可能应用不当的数据。 如果几毫伏会使应用程序停止或中断,则是时候停止了。 我提供的数据假定VCC+正好是15V,如果15V电源变化,则VOH将以1:1的比率变化。 如果应用电源不是15V,则数据已关闭但不正确。 负载是否精确到5k? 它是否接地? 是否有任何其他负载(如反馈)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    完全理解您的顾虑。 目前,我没有TL084的详细应用原理图,我相信VOM规格@5k是CTM的关键。 其他规格已通过客户审查。

    您提供的vom测试数据@5k也可以满足规范,但仍需要更安全。 如果对唯一一个样本数据进行更严格的审查,则可能无法令人信服。 因此,希望再获得5个样本。 如果还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟,

    我会再跑5次,但它们将来自同一个样品袋,因此我期望高水平的重复性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    我认为没关系。 非常感谢您的帮助并期待您的测试数据。 谢谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     钟,

    这里有2个批次的6个样本。 VOH,5k负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    非常感谢您提供数据。 只有一个问题,您是否也有VOL的数据? 因为我这次只看到VOH图。

    我会与CTM核对,图解是否足够。 再次感谢!


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟,

    这次只记录了VOH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!  

    我们是否拥有  TL084IDR和TL084QDR的 θjc [℃/W]? 我只在数据表中看到RθjA。

    非常感谢!

     

    此致,

    钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟,

    Theta JC,Top 35.7 C/W (使用散热器时使用,几乎从不使用)
    Theta JB 30.9 C/W
    PSI JT 5.7 C/W (通过测量箱顶温度获得TJ,非常常见)
    PSI JB 30.6 C/W

    半导体和IC封装热指标(修订版 c)
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    非常感谢您的信息。

    根据最新状态,客户认为整个设备的温升可以在85°C内控制,然后也可以考虑最便宜的TL084I。 在这种情况下,需要VOM和TL084I的输出短电流。

    您是否可以像您在TL084Q上所做的那样,帮助提供6个视频和TL084I输出短电流的样本数据?

    非常感谢,期待您的反馈!


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟,

    TL084I将具有与TL084Q相同的性能,它们基于相同的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    明白了。 因此,它们的唯一区别是温度额定值,但其他性能(如VOM和短电流)将是相同的,对吗?


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟,

    是的,正确!