This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548关于不对称工作电压

Guru**** 2971230 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596829/opa548-opa548-about-the-asymmetry-operating-voltage

部件号:OPA548

大家好,

客户正在使用OPA548。

 OPA548是否可以使用 非对称工作电压来设计电路?

或者 ,OPA548是否只能使用 对称工作电压来设计电路?

如果  OPA548可以使用 非对称工作电压来设计电路, 则与 对称 工作电压 情况相比较,

这会带来什么影响?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    是的,OPA548 肯定可以 使用非对称电源电平供电。 需要注意的是输入和输出范围与设置的V+和V-相关。

    例如,如果OPA548由 +25V的V+电平和-5 V的V-电平供电,则输入和输出范围将按如下方式确定:

    共模电压

    正线性工作(最小值)      (V+)–3 V =(+25 V)- 3 V =+22 V

    负线性工作(最小值)      (V–)–0.1 V =(-5 V)- 0.1 V = 5.1 V

    输出电压

    输出正极(最小值),IO = 3 A        (V+)–4.1 V =(+25 V)- 4.1 V = 20.9 V

    输出负极(最小) IO =–3 A     (V–)+ 3.7 V =(-5 V)+ 3.7 V =- 1.3 V

    如果 电源电平与 电气特性表中列出的vs =+/-30 V不同,则OPA548的电气性能不应发生显著变化。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    好的。 谢谢你。