Other Parts Discussed in Thread: OPA548
大家好,
客户正在使用OPA548。
OPA548是否可以使用 非对称工作电压来设计电路?
或者 ,OPA548是否只能使用 对称工作电压来设计电路?
如果 OPA548可以使用 非对称工作电压来设计电路, 则与 对称 工作电压 情况相比较,
这会带来什么影响?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Mickey:
是的,OPA548 肯定可以 使用非对称电源电平供电。 需要注意的是输入和输出范围与设置的V+和V-相关。
例如,如果OPA548由 +25V的V+电平和-5 V的V-电平供电,则输入和输出范围将按如下方式确定:
共模电压
正线性工作(最小值) (V+)–3 V =(+25 V)- 3 V =+22 V
负线性工作(最小值) (V–)–0.1 V =(-5 V)- 0.1 V = 5.1 V
输出电压
输出正极(最小值),IO = 3 A (V+)–4.1 V =(+25 V)- 4.1 V = 20.9 V
输出负极(最小) IO =–3 A (V–)+ 3.7 V =(-5 V)+ 3.7 V =- 1.3 V
如果 电源电平与 电气特性表中列出的vs =+/-30 V不同,则OPA548的电气性能不应发生显著变化。
此致,Thomas
精密放大器应用工程