This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8603:饱和输出操作模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593846/lmp8603-saturated-output-operational-mode

部件号:LMP8603

您好,

我将使用LMP8603 (即,额定增益为100)和外部反馈电阻器,将增益增加到总计x500。 我正在使用5V电源。
要检测的额定电流将提供3.5V至5V之间的电压输出。 理论上,它们将是产生输出电压的输入电流,远远高于5V轨,我希望它将被夹紧到轨上(即5V)。

为了确保正确使用器件,我想知道此器件的输出饱和是否正常,以及器件输出饱和时的差动输入电压有多大。 我在设备数据表中看不到任何规格。

非常感谢,致以诚挚的问候,

乔纳森·邦内维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    感谢您使用E2E论坛。
    我可以确认设备在饱和状态下运行时不会损坏。 最大输出电压将夹紧在大约VCC-300mV,因此我们只能保证在5V电源下达到4.7V的正确操作。

    差分输入不会随工作电压而变化,但是,您能否向我们提供一些更详细的信息,例如简化的示意图或您计划让零件运行的实际差分值,以便我更好地提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卡洛斯:

    感谢您的快速回答。

    下面是我用于设计仿真验证的简化原理图。 目的是检测RS485端接电阻器R2是否存在。 R2和R6之间的交换机网络模拟可以热插拔/拔出的连接器接口。 拔下此接口时,没有电流流经感应电阻器R1和R6,因此我们可以使用U2和U3接近0V输出轻松检测它。 当连接器插入时(即与RS485线路的第二端及其端接电阻器R2),偏置电流将流经R1和R6,因为RS485电阻器偏置网络(即R3,R4和R5以及连接的R2)。 这将在U2中检测到(U3有负电流,输出电压接近0V)。

    当我需要考虑RS485通信信号以避免错误断开检测时,会遇到棘手的问题。 这是通过将U2与U3一起使用来处理的,以检测更大的RS485电流,该电流可以在两个方向流动,其幅度大于偏置电流。 我将整体增益固定为一个值,这样通信信号会产生饱和输出,而偏压电流在U2输出端产生3.5V至5V之间的值。 我使用滤波器在放大之前和之后尽可能减少噪音。 输入Vdiff = IN+- IN-时出现的模拟差分电压在实际配置中约为+/-150mV。

    我希望您有足够的信息来验证在这种配置中LMP设备的正确使用。

    此致,

    乔纳森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    您是否从原理图和LMP8603的预期用途描述中获得了预期信息?

    非常感谢,致以诚挚的问候,

    乔纳森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    感谢您在我检查时对我的支持。
    我可以确认,在预期的应用中,使用所示的信号幅度,不会对我们的设备造成损坏,但是无论电路本身何时工作,我都无法验证。

    我关心的一件事是瞬变。 我没有看到输入ESD保护。 鉴于RS485协议本身的性质,如果线路处于异常状况,则输入上最好有某种过滤/限制/ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卡洛斯:

    感谢您的确认。 我模拟了这种实施,它似乎是有效的。 我很快就会用实际的原型来验证它。

    对于RS485瞬变,并非所有部件都已放置好进行模拟。 但在完整的原理图上,我已经放置了一些用于EFT,ESD和浪涌保护的TVS设备,以在低于LMP8603器件最大共模电压的电压下钳制瞬态电压。

    实际上,RS485电缆的最大长度仅为2米,用于单点到点连接,因此不会有太大的瞬变。

    感谢您的建议。

    此致,

    乔纳森。