This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120:正在寻找有关高速,高电流输出功能放大器的建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120, THS3120EVM, THS6012, OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596728/ths3120-looking-for-recommendation-for-high-speed-high-current-output-capability-amplifier

部件号:THS3120
主题中讨论的其他部件:THS6012OPA2673

您好,

是否有比THS3120更新型,更高电流的电流放大器? 我正在计划设计一个设置来测试PSRR,如 SLAA414 应用手册中所述。 应用手册显示了将THS3120EVM用作求和放大器的示例。 由于应用手册是2009年的,我想如果您推荐不同的部件,我只会问专家。  

我主要关注的是更高的电流输出能力。

谢谢!

——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您是否可以降低设备的工作电源电压? 我们确实有OPA2673,它提供700mA的输出电流,但在+/-6V电源上工作。 与THS3120相比,THS6012的输出电流容量略高。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时帮助,Rohit! 我会研究这两个方案。