This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:数据表不清楚

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596920/ina196-data-sheet-unclarity

部件号:INA196
主题中讨论的其他部分:INA195

你好!

在数据表中,在绝对最大额定值下,输入电压以-+/18V表示。 共模电压如何能达到-16/+80伏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您使用E2E论坛。

    我们的制造工艺使我们的共模电压超过设备电源。 这是一个非常常见的要求,部件 在较低的电压下供电(低至3V3以与MCU或其他逻辑连接),但需要 测量较高电压总线上的电压。

    因此,请澄清一下,这些值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joseph。

    只是对我之前的答复的更新,因为我可能误解了您的原始问题:

    我已经验证了,对于此特定器件(INA195),确实存在错误或数据表,因为输入的AMR 声明为 -18至18V。

    表7.1 应如下所示:

    感谢您注意到这一点。 我将要求我们的团队更正数据表。