This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:INA195

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195, INA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596222/ina195-ina195

部件号:INA195
主题中讨论的其他部分: INA197

: 您好。

我正在使用INA195AIDBVR和0.001 并联电阻器测量电流,并使用3.3V供电。 我对电流电阻器施加24V电压。 我测量的输出为24V,由于增益为100,这表示Rsense的压降为0.24V。 这表示电流为240A,这与20mA的情况完全不符。

此外,从数据表中,输出电压为:

模拟输出,输出(2)接地? 0.3 (V+)+ 0.3。

因此在这种情况下不应超过3.6V。

此外,当我增加负载导致电流从20mA跳至720mA时,输出电压没有差异。

我应该看到什么输出电压?如何纠正?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    我不完全理解您的上述陈述。 您能否与我们分享您的示意图草稿,INA195输出时获得的值以及要测量的电路电流的最小和最大阈值?

    我想让您参考 图5 Pag 7中的数据表图。

    从上图中,为了将误差保持在1 % 以下,测量的电压需要降至40mV或更高的范围内,但如果线性度很重要,您可能更喜欢在150mV以上的线性区域上工作。

    因此,作为总结,我可以为您提供更多有关选择适合您需求的组件的指导,但在此之前 ,我需要澄清以下事项:

    • 可接受的输出错误量
    • 要测量的电流的最小和最大阈值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,你好。

    感谢您的回复。 使用的原理图如下:

    我将24V电压应用到具有最小负载的Rsense,并且我的输出读数为4.8V。 由于此装置的增益为100,这意味着在VIN+和VIN-之间的电压为48mV,并且根据图表,将给出一个刚好低于1 % 的错误,这是可以接受的。

    将其转换为电流,我们有:I = V ( Vin+- Vin-)/ Rsense = 0.048 / 0.001 = 48安培。 这绝对不正确,电路的电流小于100mA,因此测量结果显然是错误的。

    对于20mA电流,我应在输出上读取2mV。

    我将测量高达60A的电流。

    我希望这能解释我的问题,如果您需要更多信息,请告诉我。

    谢谢!

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您提供更多信息。

    您的电路有问题。 由于器件由3.3V电源供电,因此最大输出不能高于电源。 必须有其它因素将输出驱动至4.8V

    我需要一个完整的示意图来显示当前使用的路径。 我特别希望了解以下详细信息:

    • Vin (+)和Vin (-)是否用于差分或单端应用?
    • 分流电阻器是高压侧还是低压侧?
    • 电源是否隔离或共用同一接地?
    • 电路应测量的最小和最大电流是多少。
    • 电路电流 是双向的还是单向的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,你好。

    再次感谢您的回复。 由于这批产品的结果是,供应商提供了INA197设备,这些设备与INA195具有不同的封装尺寸,因此应用于Rsense和Vin+的电压实际上应用于输出,这解释了输出上的大电压。 问题已解决。

    周末愉快!

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的更新。 我很高兴 知道您找到 了问题的根源。

    如果您需要任何进一步的帮助,请随时联系我们。