This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:请推荐使用LM2904进行高侧电流感应

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM358, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596876/lm2904-please-recommand-high-side-current-sensing-using-the-lm2904

部件号:LM2904
在“线程: LM358LM2903”中讨论的其它部件

它可能关注的对象

我将使用LM2904设计高侧电流感应

因此,您是否可以支持参考原理图

我 不喜欢 INAxx 系列,因为价格 昂贵

如果 设计 不可行,请推荐其他设备

例如 LM2903 或 LM358 等

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规格为50mA至600mA,我将使用10mOhm分流器,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成南

    第一步是考虑输入信号电平。 在这种情况下,0.5mV到6mV (输出*感应)
    然后确定可接受的误差范围,我将假设+/-20mA偏移误差。 这是0.2mV
    因此,所选运算放大器的Vio (Vos)输入偏移错误必须小于200uV

    第二步是考虑需要共模抑制。
    这是高压侧电压分配的感应电压
    我猜高压侧是12V,感应电压是200uV,CMRR = 12V/200uV = 96dB = 6万
    6万 = 0.0017 % ,这意味着应使用0.001 % 电阻器。

    此时,INA仪器放大器的最终成本会更低