This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL712:检测正弦波和方波之间的相位差

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595808/tl712-detecting-phase-difference-between-a-sine-wave-and-a-square-wave

部件号:TL712
线程:LM2901中讨论的其它部件

您好,

在我们的其中一种设计中,有两种信号:  

1) 0至30V的方波,频率为500 Hz

2)振幅为25V的正弦波,频率为500Hz。

需要找到这两个阶段之间的阶段。 请建议实施此操作的最佳方式。

提前感谢。

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhu:

    有多种相位检测方法。  一种简单的方法 是  减去 模拟信号 ,以获得 其振幅 随相位差增加而增加的信号。 但 这 需要两 个信号 都是模拟信号, 并且振幅和线性相等。 对电路细节了解不够,我只能说,您可能需要降压 并使信号振幅标准化,并使用差分比较器进行相位检测。 您还可能 需要使用具有极低Prop延迟的比较器将正弦波转换为方波,标准化信号振幅并使用XOR (异或)相位检测方法。

    更好的方法是使用PLL (锁相环) IC,如CD4046。 您需要将信号调节到适当的电平,并 将其连接到PLL IC,如 所附文档中所示。

    感谢您考虑TI产品!

    e2e.ti.com/.../PLL_5F00_App_5F00_scha003b.pdfe2e.ti.com/.../Phase_5F00_detector_5F00_note.pdfe2e.ti.com/.../CD4046B_5F00_scha002a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常感谢您提供的宝贵信息。

    按照建议,我正计划使用PLL。 我可以知道需要哪种信号调节吗?

    由于信号来自嘈杂的环境,我计划使用LM2901比较器和有源低通滤波器(使用LMP7701MF/NOPB进行必要的放大)进行正弦波到方波转换。

    在发送到PLL之前,我是否还需要研究其它内容?


    谢谢,此致,
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Madhu:
    您在正确的轨道上,请确保信号调节阶段不会影响信号的相位特性。 下面链接中的TI Precision Labs在线培训将为您提供有关设计运算放大器电路的大量信息。 如果尚未执行此操作,请进行检查

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps