This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:lmv324缓冲区输出限制为2.7V的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596428/lmv324-issue-with-lmv324-buffer-output-limits-to-2-7v

部件号:LMV324

您好,

IAM使用LMV324ID作为缓冲器,

VCC 3.3V电压,但缓冲器外的电压锁定到2.71 ,达到2.74 的最大值。 甚至我的缓冲器输入也超过3V。为什么? 该部分是否有任何限制? 我期望缓冲输出输出应跟随输入。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在缓冲器配置中,输入共模电压等于输入电压。 LMV324的输入共模电压指定为来自电源轨的800mV (典型)。 因此,当输入在3.3V电源上高于2.5V时,LMV324不再处于线性工作区域。 有关详细信息 ,请参阅我们的TI Precision实验室 视频,了解输入和输出限制。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两条曲线都是正常行为。