This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:可变增益放大器要求

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA810, OPA454, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596448/lm2901-variable-gain-amplifier-requirement

部件号:LM2901
主题中讨论的其他部件:VCA810OPA454VCA820

您好,

对于我的其中一个设计,我需要设计一个可变增益放大器,它将提供 500Hz正弦波,最大振幅为45V,最小为0.1V。  

放大器的输入为500Hz,0至40V交流信号,恒定振幅为40V。

增益必须由处理器控制,如下图所示(模拟或数字控制,如I2C,SPI都可以)。

增益必须改变,以使输出振幅随0.1V步幅变化。

请建议我如何实施此类电路。

提前感谢。

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhu:

    TI不提供任何可直接实现您的高电压,电压控制放大 器(VCA)功能的信号放大器产品。 有 一些 低电压VCA产品,如VCA810和VCA820,但这些产品适用于低电压电源和类似的信号电压电平。 必须降低高压输入电压水平 才能使用这些设备。  然后,必须使用高电压运算放大器(如OPA454)放大输出信号,以将振幅提高到所需的输出电平。

    VCA810和VCA820由TI的高速放大器组支持,而OPA454由该精密放大器组支持。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程