This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:频率至电压转换

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596437/lm2901-frequency-to-voltage-conversion

部件号:LM2901

您好,

我需要为转速表发电机输入设计一个信号调节板。 输入为3相交流,可变频率为0至80Hz,振幅为10V (每条线路中)。

随着电机转速的变化,频率也会发生变化。 请向我推荐一个频率到电压转换器IC,以感应频率变化。

谢谢,此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madu:

    请参阅LM2907/LM2917电2917电压-频率转换器的数据表:

    有一个应用说明可能会很有帮助:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程