This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD102:电压至电流转换器,高侧,接地负载,~2A,~5MHz

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD102, TIPD120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596358/tipd102-voltage-to-current-converter-high-side-grounded-load-2a-5mhz

部件号:TIPD102
主题中讨论的其他部件: TIPD120

您好,

我需要设计具有以下特性的电压到电流转换器:

  1. 接地负载
  2. 直流电流:~1.5A
  3. 交流电流分量:~0.2Ap-p.
  4. 带宽:~5MHz。

我正在寻找TIPD102参考设计。

一些问题:

  1. 该实施使用2个阶段,以便"允许高压侧电流源接受接地参考输入"。 请详细说明这方面的考虑。  为什么在第二个运算放大器的输入处提供Vin是不够的(即移除第一级)? 电源上的纹波是否会直接出现在输出电流上?
  2. 它是否是满足这些要求的良好拓扑结构?
  3. 要使此电路支持5MHz带宽和1.7A电流,需要进行哪些修改?

谢谢!

David。

www.ti.com/.../slau502.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    以下是您关于TIPD120电路的一些问题的答案。

    1. 该实施使用2个阶段,以便"允许高压侧电流源接受接地参考输入"。 请详细说明这方面的考虑。  为什么在第二个运算放大器的输入处提供Vin是不够的(即移除第一级)? 电源上的纹波是否会直接出现在输出电流上? 如果从电路中移除A1级,并且A2的同相输入直接从电压源驱动,则通过RS2的电流将随着输入电压的变化而变化。  应用到同相输入的电压必须具有高直流偏移,因为A2使用非常接近V+电压电平的共模电压工作。 A2配置允许从低压端的0 V到MOSFET VSAT电压+高压端RS3的压降的宽电压输出范围
    2. 它是否是满足这些要求的良好拓扑结构? 两阶段设计是一个很好的设计,在其实施中是合乎逻辑的。 它 提供了一 个合理的输入电压范围,从低端的0 V开始  
    3. 要使此电路支持5MHz带宽和1.7A电流,需要进行哪些修改? TIPD120中提供的此类电路适用于精密模拟应用,未针对宽带,高频 操作进行优化。 事实证明,成功 转换电路以实现5 MHz操作是一项相当大的任务。 宽带运算放大器,类似射频功率MOSFET以及 有效补偿 技术必须得到应用。  精密放大器(TIPD120的起源)不会产生GBW大于50 MHz的运算放大器,  而且5 MHz实施很可能需要更高的GBW作为运算放大器。 TI的高速放大器组具有GBW 额定值超过1 GHz的运算放大器,一些放大器可能能够驱动 功率MOSFET的高栅极电容。 如果您决定尝试实施5 MHz的TIPD120电路 ,则高速放大器E2E论坛 可能会有所帮助。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程