This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:LM6172;电缆电容性极低是否会损坏放大器?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596106/lm6172-lm6172-does-a-very-low-capacitive-resistances-of-the-cables-can-damage-the-amplifiers

部件号:LM6172

您好,

我的LM6172有问题。 它用作I/U放大器。 输入信号为负 电流峰值,FWHM为2...10ns。 一个峰的最大电流约为100uA。 峰随机出现。 放大器电路的最大输出 电压为+10V。 运算放大器的电源电压为+-15V。

对于一个系统(32通道),使用16个放大器。 现在,在操作过程中,大约2分钟后,另一个放大器突然损坏。 我注意到,一个封装中的两个放大器从未同时损坏。 如果放大器损坏,则输出电压变为+12V (稳定)。

输出连接到屏蔽电缆,这些电缆连接到多通道示波器(1MOhm)。 每根电缆的屏蔽和电线之间有大约470pF的电容。

现在的问题是,电缆的电容电阻 (变得非常低)是否有可能损坏放大器?

我很高兴你能回答我的问题。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    为了  更好地了解问题,您是否可以附上LM6172示意图? 您是否已尝试拔下输出电缆并以这种方式打开LM6172通道的电源?  如果   输出端没有足够的隔离电阻器,470pF的电容可能导致零件振荡,从而导致零件发热并损坏。 但是,根据您的评论,输出电压稳定在+12V左右,这让我认为放大器现在已经损坏了? 请 发布或发送 您的示意图,我们很乐意查看是否存在任何问题。

    此致,

    Rohit