This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:VDD为0时IN+上的最大电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595987/tlv3011-max-voltage-on-in-when-vdd-is-0

部件号:TLV3011

如果在VDD出现之前IN+上有电压,TLV3011是否会损坏?  我的客户在28V电源上有一个分压器,在启用部件的电源导轨之前,它会撞击+(大约相差1.5毫秒)。  分压器对28V导轨为150k欧姆,对GND为15k欧姆。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    在VDD上升之前注入输入的电流将被限制为28V/150k = 180uA,持续1.5毫秒。 此180uA电流不应对输入ESD保护二极管造成损害(在VDD打开之前出现正向偏压)。 因此,操作是安全的,不应损坏设备。

    张建

    LPAC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  谢谢,Jian!