This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:模拟信号的滤波要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596034/uaf42-filter-requirement-for-analog-signals

部件号:UAF42

您好,

 

我正在设计一个信号调节板,其中模拟信号来自各种传感器。 有些是从0到30V的直流电压,有些是大约500Hz和30V的交流信号( RMS )。 由于这些信号来自非常嘈杂的环境,请告诉我要实施哪些类型的滤波器来改善主板的功能。 请帮我解决这个问题,因为我对这类设计非常熟悉。

 

提前感谢。

 

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madu:

    UAF42输出摆动范围最小限制为+/-11 V (带+/-15 V电源)。 因此,根据所使用的滤波器增益和滤波器响应,峰间输入电平将有一些限制,使UAF42保持在线性操作区域。  

    您提到输入信号的直流电平为0至30 V,500 Hz 30 VRMS (85 Vp-p)。 注意到我上面提到的以及+/-11 V输出范围,这些输入电平对于UAF42来说太大。 因此,在将输入电平应用于UAF42输入之前,必须对其进行衰减。 增益为-20 dB的衰减可能会按顺序出现。 这会将电压水平降低10倍。

    由于要通过过滤器传递dc,因此需要使用低通过滤器。 低通将把所有频率从直流传递到确定的高截止频率,该频率可设置为500 Hz。 非常流行的Butterworth反应在截止频率下具有最大的平坦响应和增益-3 dB。 UAF42数据表包含一些有关不同滤波器传输功能的信息,但它实际上不足以用于设计滤波器。 有一个旧的DOS程序可供使用,如果您有DOS仿真器,它可以方便地设计基于UAF42的过滤器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程