This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 互阻抗放大器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMC6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595654/transimpedance-amplifier

主题中讨论的其他部件:LMP7721LMC6001

您是否有任何跨阻抗放大器可以放大微微安或降低电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deblina:

    要使用互阻抗放大器测量微微安或更低的电流,所使用的运算放大器必须甚至降低输入偏置电流。 TI拥有许多具有极低输入偏置电流的精密运算放大器。 它们具有低电压偏移,低噪声和宽带宽。 查看入门级LMP7721,LMC6001和OPA129的数据表。

    请注意,当使用极低的输入电流电路时,跨阻抗增益设置电阻器上的PC板污染(清洁)和泄漏可能会导致大错误。 如果不考虑这些问题,事先作出相应的规划,就不可能处理这些问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程