This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用工作放大器准确测量-60至+60伏的电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TIPD130, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595872/measure-voltage-of--60-to-60-volts-accurately-using-operationnal-amplifiers

主题中讨论的其他部件:OPA192TIPD130INA826

您好,

我想使用高精度操作放大器来感应从-60到+60的高正负直流电压。

我正在考虑使用差分衰减器进行电平转换...

 如果有标准化电路,我不会这样做,我可以使用哪一个TI运算放大器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yassine:

    您没有提到您打算使用双电源还是单电源为运算放大器电路供电。 这会使您采取的方法有所不同。 另外,我的印象是您希望将+/-60 V电平降低到较低的水平。

    如果您使用双电源,如+/-15V, 然后,可以使用简单的缓冲分压器将电压降低到较低的双极电平,如+/-10 V。我在此展示一个示例,其中分压器采用+/-60 V并将其划分为+/-10 V。OPA192缓冲分压器并提供电压 极少出现与分离电压相关的错误。 大多数不精确度将来自R1,R2电阻器容差和温度系数。

    如果您希望使用单电源,您可以采用一种方法,即使用分压器/电平换档电路,然后使用单电源仪表放大器。 输入范围可以设置为+/-60V,输出可以设置为方便的范围,例如0至+3V或0至+5V。 几年前,我创建了一个TI精密设计(TIPD),我在其中将该方法用于比较器。 它是TIPD130,输入网络也可应用于线性电路。 TIPD涵盖有关如何计算网络中的电阻的详细信息。

    TIPD130的标题是“用于低电压比较器参考设计的双极性高电压差动接口”。 它在每个输入处使用专门设计的3电阻网络来建立所需的输入电压范围和特定的输入偏移,以便将输出扩展到特定的电压范围。 此接口可与仪表放大器配合使用,并可使用差分输入进行设置。

    INA826在电源电压,低输入偏置电流和低工作电流方面提供了很大的灵活性。 您可以通过以下链接查看其数据表:

    我希望这对您有所帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程