This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:查询热增益控制

Guru**** 2965660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595762/lmh6401-inquiry-for-thermal-gain-control

部件号:LMH6401

你好,团队成员

数据 表P29上的热频率控制在增益=10时,电压增益似乎为1kHz=26dB,100MHz=26dB。
而且,在热增益控制的增益=10时,它似乎是1kHz=25.93dB,100MHz=26dB。
您是否知道在相同增益设置下出现差异的原因?
当热控制未激活时,电压增益的差值为0.17dB。 是否正确?

此致,
Takanori Yuzawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takanori-San,

    两个图形的颜色代码不同。  您可以看到,在图61中,有一条热增益修正曲线,即低频和高频时为26dB。  在图62中,在扫描热校正寄存器的频率时,使用相同的热校正增益设置。  

    有两种不同的设置可用,一种是热校正增益寄存器,另一种是热校正频率寄存器。  组合太多,无法全部显示,因此每个图形只有一个来自非扫描寄存器的设置。  


    它看起来像增益= 10,频率= 9非常接近最佳整体解决方案。  


    正确,由于内部热时间常数而导致的增益误差为0.17dB。  可以在低频下纠正此错误,但存在一个无法完全消除错误的过渡区域。  

    此致,

    Loren