This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用运算放大器感应高电压

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: INA270, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593857/sense-high-voltages-using-operational-amplifiers

主题中讨论的其他部分:INA270INA148

您好,

这是我第一次在这个论坛上发布信息。

我想使用运算放大器感应从-20V到+80V的差动电压。

我搜索了所有TI放大器(VGA,PGA,差分放大器),但我没有找到任何具有此输入电压范围的放大器。

分压器是唯一的解决方案吗? 或者,我能否找到一个运算放大器来满足这些要求。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yassine:

    INA270是一个差动放大器,输入范围为-16 +80V。

    电流感应设备的其他成员也可能起作用。

            TI主页 >  半导体 >  放大器 >  电流感应放大器 >

    它们是否会执行您想要的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Difference_5F00_Amplifiers.pdf

    以下是模拟区域中发布的应用说明。
    第7页的图6显示了使用INA148的+-200V电源导轨的实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速回答,

    对于INA270,[-16,80]V是共模范围,而不是差动输入电压。

    我需要的是[-20,80]V的差值输入电压 我曾考虑使用电压衰减器(运算放大器+4个电阻器,增益<1),但我没有任何有关输入电压的信息,因此我不确定输入电压不会超过运算放大器可容忍的VCM。

    我搜索了差分放大器,但没有人具有 [-20,80]V输入范围...

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的快速回答,

    对于您发送给我的原理图,有一个分压器,它允许我们在输入处使用高电压。
    问题是我们没有任何有关输入信号(它们的接地)的信息,因此我们不能应用电压除法,因为接地不同...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须有一些参考点来测量电压。
    如果您可以附上一些图示,说明您尝试执行的操作,这将有助于找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yassine,您找到了解决方案吗?
    如果不是,请勾画您需要做的事情并将其附在帖子上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我发现当我们使用直流输入时,无法完全隔离感测电路和输入信号。
    我可以使用一个电阻分压器,然后是一个变速器运算放大器,将valeus缩放到我的ADC输入中。

    很抱歉,非常感谢您的回答。