This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助-- tlv2211.

Guru**** 2504435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595856/help-required----tlv2211

主题中讨论的其他部件:TLV2211

尊敬的各位:

我从陶瓷压力传感器获得了0到20mV的输出,想要将它转换为0到5V以输入PIC,我们打算将TLV2211用于相同的, 请帮助我们确定与此IC配合使用的电路和部件。

陶瓷压力传感器详细信息

4线传感器 ,输入 5伏 , 输出--0至20mV  ,请注意输入和输出接地不常见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉希德

    第一步是近似估计错误与信号的比率。
    信号范围为20mV。 错误为+/-3mV的Vio (输入偏移电压)
    SO比值为[+/-3mV]/ 20mV =满30 % 刻度输出误差的+/-mV。

    这是一个非常大的错误。 您是否有计划(如软件偏移)来纠正此错误?
    即使在校正后,温度变化也会成为错误来源。 1uV/C典型值非常好,但数据表中没有最大值。

    此设计允许出现多少错误?