This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595445/tlv3702-q1-unused-pins

部件号:TLV3702-Q1

我们的客户对TLV3702-Q1有一些疑问。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

我们的客户想知道TLV3702-Q1的正确端接方法。

他们的想法是将同相输入连接到Vcc,将反相输入连接到GND。
输出未连接。

是这样吗?

他们还有另一个问题;
输入端接是否需要上拉/下拉电阻器?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takishin,

    由于这是比较器,并且具有轨对轨输入,因此输入可以按其描述的方式连接到相对的轨上。

    不建议将其用于非轨对轨输入比较器或*Any*运算放大器。

    保持输出未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回答,
    我知道电阻器是不必要的。

    我将向客户报告此信息。

    此致,
    Takishin