主题中讨论的其他部件: OPA2191, INA826, INA126
大家好,
客户希望使用运算放大器来设计电路。 输入信号为0~20mV,为100Hz。
信号 被运算放大器放大后,输出电压必须为10V至10V。
我的想法是客户可以使用INA132进行差分放大。
首先,客户可以提供10mV参考电压作为INA132的输入电压。
然后,INA132的输出电压可以从-10mV到10mV。
最后,-10mV~10mV电压可 放大1000倍,以达到 10V至10V。
问题1:我的想法是否正确?
问题2:如果我的想法正确,INA132是否适合客户的应用?
当需要-10mV~10mV电压来放大1000次以达到 -10V至10V时,哪种运算放大器适合?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)