This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA132:INA132关于设计问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA132, OPA2191, INA826, INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595063/ina132-ina132-about-the-design-question

部件号:INA132
主题中讨论的其他部件: OPA2191INA826INA126

大家好,

客户希望使用运算放大器来设计电路。 输入信号为0~20mV,为100Hz。  

信号  被运算放大器放大后,输出电压必须为10V至10V。  

我的想法是客户可以使用INA132进行差分放大。  

首先,客户可以提供10mV参考电压作为INA132的输入电压。  

然后,INA132的输出电压可以从-10mV到10mV。

最后,-10mV~10mV电压可 放大1000倍,以达到 10V至10V。  

问题1:我的想法是否正确?  

问题2:如果我的想法正确,INA132是否适合客户的应用?

当需要-10mV~10mV电压来放大1000次以达到 -10V至10V时,哪种运算放大器适合?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我将为您研究这一个。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    不能使用INA132实现1000V/v的增益。 所以如果你要使用它,你需要在INA132之后有一个增益阶段。  鉴于规格,我建议以下其中一项。

    建议1: 使用OPA2191调整偏移和增益级别。   下面是OPA2191的示意图示例。

    建议2: 使用INA126或INA826调整位移和增益。  下面是INA826的示意图示例。

    我已将TINATI文件附加到此帖子中。  如果您有任何疑问,请告诉我。

    最佳,

    Errol

    e2e.ti.com/.../6114.INA826.TSCe2e.ti.com/.../10mV-to-_2B002D00_10.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,

    感谢您的回复。 但我无法打开61.INA826文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA826_5F00_V7.TSCSorry。  我正在上传TINATI版本7文件。  这应该能够以任何版本的TINA (7或更高版本)打开。  请告诉我您是否可以打开它。

    最佳,

    Errol