This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:共模输入阻抗

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594809/ina122-common-mode-input-impedance

部件号:INA122

我有一位客户询问我们是否有关于INA122共模输入阻抗的任何信息。 他特别询问了GND的输入阻抗,但我相信他正在寻找此零件的共模阻抗。 我们是否有此信息?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    数据表中包含输入阻抗的信息,如下所示:  

    这基本上意味着,如果您将输入公共电压VCM更改为10V,输入偏置电流IB将改变1nA;从而导致共模输入阻抗为10Gohm (10V/1nA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米里亚姆,

    我的客户确实在问输入和GND之间的阻抗是多少。 对我来说,这似乎是一个共模输入阻抗是什么的问题? 我是否存在差异?描述输入时是否有两个阻抗?这是否正确? 上述指定的阻抗是否只是两个输入之间的阻抗? 我读了一些关于这一点的信息,我只是想核实我的理解是否正确。 请告诉我,我的理解是否正确,以及上述答案是否适合客户。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    接线的阻抗Miriam是输入和GND之间的阻抗。 根据数据表中的规范,输入阻抗为10Gohm,并联电容为3pF。 希望这能有所帮助!

    最佳,

    Errol Leon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol,

    感谢您的回复!

    我只是想验证一下,因为我已经阅读了一些关于此问题的应用说明。

    感谢您的明确回复!

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist