This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:LOG112关于参考电路

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595038/log112-log112-about-the-reference-circuit

部件号:LOG112

大家好,

客户想要选择运算放大器。 输入信号是大约  数百 PA的电流。 输出电压是电压。

我发现LOG112符合要求。

问题1:如果我向客户推荐LOG112,客户的设计使用哪种参考电路?

问题2:对于LOG112,Vlogout和Vo3的电压范围是多少?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    以下是您LOG112问题的答案:

    问题1:如果我向  客户推荐LOG112,客户的设计使用哪种参考电路?

    我建议使用LOG112数据表第1页上的电路。 对于大多数应用程序来说,它是相当完整的。 请注意流入LOG112 I1输入的电流方向。 如果输入电流的极性相反,则需要图6至8中所示的精密电流逆变器电路之一。

    问题2: 对于LOG112,Vlogout和Vo3的电压范围是多少?

    VLOGOUT电压范围取决于I1输入电流和I2参考电流。 它们将产生符合公式VLOGOUT =(0.5V) log (I1/I2)的VLOGOUT电压。

    例如,如果输入电流I1 = 100 PA,参考电流I2 = 1 uA,

    VLOGOUT = 0.5 V log (1e-10 A/ 1e-6 A)=- 2.00 V

    如果 输入电流I1 = 1 nA且参考电流I2 = 1 uA,

    VLOGOUT = 0.5 V log (1e-9 A/ 1e-6 A)=- 1.50 V

    VLOGOUT输出电压可使用A3增益级提高。 完成此操作后,VO3输出将从,  

    VO3 = K (0.5V)日志(I1/I2)    ,其中:K = 1 + R2/R1 (对于同相增益配置)或K =-R2/R1 (对于反相配置)

    A3可以作为反相或非反相增益级排列,但确保增益设置得不会太高,从而使输出在峰值上饱和。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程