This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:未获得预期增益

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595072/ina125-not-getting-expected-gain

部件号:INA125

您好,

我是新加入的成员。 我尝试使用INA125p放大CZL601的测压元件输出,然后使用Launchpad TMS320F2802x从板载ADCINA7 (5.3)获得数字输出。

我面临的问题是我没有任何数字输出。 我检查了INA125的输出,单位为毫伏。 为了检查放大器的增益,我给了3.3 V作为输入,并得到了4.18 V输出,尽管我使用了310欧姆电阻作为rg (数据表中的增益=200)。 所以,我没有得到预期的收益。 请向我建议一些事情,说明为什么会出现这种情况,以及如何获得所需的收益。 这是我正在使用的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,您好!

    INA125和任何此物质的运算放大器都不能输出超出电源范围的信号。 通过3.3V输入和200增益,您可以看到660V,这是电源的100倍以上。 由于设备无法提供此电压,它会饱和,您会看到4.18V恒定电压。 您必须确保输入和输出保持在线性操作区域内。

    查看CZL601的数据表,它需要9-12V直流的激励电压,因此您可能无法从具有5V激励的传感器获得有用的输出。

    此致,

    Zak Kaye