请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP9.1万 我正在查看这部分气体电池测试仪的模拟前端,但对于最高灵敏度部分,我需要验证零偏置读数是否在+/- 20nA之间(因此,理想情况下,我能够获得+/- 5nA的精度, 但是+-10可能足够) ,在最大增益35k (1+350k/10)时,WebBench工具显示RMS噪声为1.36mVrms和9mVp-p 这相当于约40nArms和260nAp-p
在将其放入ADC之前,是否有任何方法可以缓解此噪音? 低通滤波器是否有帮助,因为噪声带宽仅为0.16uV/Hz。 我每秒只需要~1个样品,如果我不得不这样做,可能会少一点。
谢谢!
Mike