This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:使用INA128作为电流感应。 最大输入电压与接地限制有关。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA148, INA149, INA111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593591/ina128-using-ina128-as-current-sensing-maximum-input-voltage-regard-to-ground-limitation

部件号:INA128
主题中讨论的其他部分: INA148INA149INA111

你好。
我需要为全桥逆变器输出构建电流传感器。
逆变器的额定输出电压为127 Vrms。
在他们的输出中,将有一个LC滤波器。
电路的主要特征是电流低,最多为100 mA。
基本原理图如下所示。

由于我有一些INA128可用,我打算使用它来感应通过Rshunter的输出反相器电流。

因此,我需要问三个问题:

1)这是一个好的理想选择,使用INA128测量如此低的电流,而不使用高电流分流器值?

2)在数据表中,有共模电压范围((V-)+ 2和(V+)- 1.4 V)和安全输入电压(±40 V)。 由于最大电源为±18 V,我们是否可以在输入时输入±40 V?

3)我主要关心的是接地的输入电压。 尽管IN+和IN-上的最大差动电压较低,因为电流较低,但输入针脚与接地之间的电压将达到数百伏。 此IC能否承受这样的电压水平?

谢谢!

Henrique Luna(卧室)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrique,

    INA128不适合您的应用。 您可以在输入端施加+/-40V的电压,而不会损坏设备,但设备不会在线性区域中运行。 该设备肯定无法在输入端承受数百伏电压。

    我建议看看INA148或INA149,它们的共模范围分别扩展到+/-200和+/-275。 由于它们使用差分放大器拓扑,因此会出现一些与流经输入电阻器(而不是分流电阻器)的电流相关的错误,但此电流最多只能为几百微安。

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Henrique,

    INA128 不适合您的应用。 您可以在输入端施加+/-40V的电压,而不会损坏设备,但设备不会在线性区域中运行。 该设备肯定无法在输入端承受数百伏电压。

    我建议看看 INA148INA149,它们的共模范围分别扩展到+/-200和+/-275。 由于它们使用差分放大器拓扑,因此会出现一些与流经输入电阻器(而不是分流电阻器)的电流相关的错误,但此电流最多只能为几百微安。

    此致,
    Zak Kaye

    [/引述]

    谢谢。 我不知道INA148和INA149。 实际上,他们让我有了一个想法,通过在INA128的输入端放置电阻分频器来扩展输入电压范围。
    正如您所提到的,将会出现一个与流经输入电阻器而不是并联电阻器的电流相关的错误,但我认为这会起作用。
    当然,我不能在数百伏电压的房屋中处理常见电压,因为我相信电阻分配器必须在极高的电阻下工作,容易受到噪音影响, 但我相信,通过调整INA128增益,我可以扩展我可以工作的共模电压。

    我上传了一张创意图片。

    R1 = R2,R3 = R4。 RT在那里是为了纠正不可避免的不平衡现象。 这三个电容器将形成输入低通滤波器,如INA111数据表中的图6所述。
    如果您有一些意见,我将不胜感激。 谢谢。

    此致,

    Henrique Luna(卧室)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrique,

    理论上,如果您适当地调整电阻器,您提议的电路将正常工作,但在实践中,我认为您将难以通过Trimpot调整保持高度的准确性。 Trimpots会随着时间的推移而发生漂移,您通常只能在调整过程中获得1/8的转弯精度,但您可能在应用中容忍这种情况。 我仍然推荐INA148,因为其电阻器内部匹配,确保您获得良好的准确度和良好的共模抑制。 但是,它确实具有固定增益1,因此您可能需要稍大的Rshun,或额外的增益级。

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Zak。
    我将考虑你向我提供的所有信息,同时,我将努力要求一个INA149进行测试。
    此致,
    Henrique Luna(卧室)