Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA148, INA149, INA111
主题中讨论的其他部分: INA148, INA149, INA111
你好。
我需要为全桥逆变器输出构建电流传感器。
逆变器的额定输出电压为127 Vrms。
在他们的输出中,将有一个LC滤波器。
电路的主要特征是电流低,最多为100 mA。
基本原理图如下所示。
由于我有一些INA128可用,我打算使用它来感应通过Rshunter的输出反相器电流。
因此,我需要问三个问题:
1)这是一个好的理想选择,使用INA128测量如此低的电流,而不使用高电流分流器值?
2)在数据表中,有共模电压范围((V-)+ 2和(V+)- 1.4 V)和安全输入电压(±40 V)。 由于最大电源为±18 V,我们是否可以在输入时输入±40 V?
3)我主要关心的是接地的输入电压。 尽管IN+和IN-上的最大差动电压较低,因为电流较低,但输入针脚与接地之间的电压将达到数百伏。 此IC能否承受这样的电压水平?
谢谢!
Henrique Luna(卧室)