This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:存储温度与最大结温对比

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594899/onet4201pa-storage-temperature-vs-max-junction-temperature

部件号:ONET4201PA

大家好,

我有一位客户正在与 ONET4201PA合作,不确定为什么最高结点温度额定值高于存储温度。

'最大结温为+125°C,似乎与仅+85°C的最大存储温度冲突 您能否查看此部件的存储等级并确定数据表是否可能出错? 如果数据表没有错误,您可以详细说明为什么存储额定温度较低。 "  

您能否确认这是错误还是背后的原因。

感谢你能抽出时间。

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishen:

    我认为这是数据表中最高存储温度额定值的一个错误,应为+150'C

    此致,

    Rohit