This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:连接高阻抗ADC

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594733/lmh6518-interfacing-high-impedance-adcs

部件号:LMH6518

大家好,

我想知道是否可以使用LMH6518 ADC驱动,该ADC具有大约20k的差分输入阻抗。

在数据表中,建议仅使用100欧姆差分ADC。 如果ADC的阻抗过高,所实施的滤波器的带宽是否会保持不变?

非常感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    可以将LMH6518驱动到差动输入阻抗为约20k的ADC中。 但是,您需要注意的一点 是 ,由于源和负载不匹配,ADC在较高频率下的输入反射增加。  此外,您需要设计的滤波器将是一个无与伦比的滤波器,通常具有实际的电容器和电感 器可用性限制。

    对于 需要驱动高阻抗ADC的应用,我们通常建议使用与20k电阻器并联的外部电阻 器,该电阻器在ADC上提供了一个100欧姆至1k欧姆的等效电阻器。 另外,请注意LMH6518具有内部100欧姆差分电阻,根据所选的等效电阻器,该电阻将降低ADC上的输出摆幅。

    此致,

    Rohit