This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:OPA4140 IB特定于-40C~85C

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594659/opa4140-opa4140-ib-specific-over-from--40c-85c

部件号:OPA4140
主题中讨论的其他部件:OPA2277OPA140

大家好,

我正在选择低IB (<200pA至-40c~85C),低偏移(<200uV) 支持 高达 30V电源放大器。 似乎OPAx140是一个选择,但我无法找到其他数据表显示的-40C~85C的IB曲线(下面的曲线来自OPA2277),您能否帮助提供曲线或给我一些数据来显示这一点,谢谢!

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sulyn,

    我不确定为什么数据表中不包括IB vs温度,但它受电气特性表中列出的最大值的限制;+/- 10 PA @ TA = 25 C,+/- 3 NA TA =–40°C至125°C。 但是,您所要做的是-40 C至+85 C的IB与温度曲线。请参阅下面我提供的曲线。 这应代表OPA140在该温度范围内的典型IB与温度。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程