This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA170:INA170 -功率定序

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594686/ina170-ina170---power-sequencing

部件号:INA170

您好,

我想使用INA170来感应24V电源中的电流。

INA170在V+上提供3.3V电压。 施加 24V电压后,3.3V将在几个10毫秒内启动。

根据数据表,Vin+和Vin-可能为+40V,但仅根据最大额定值。 是否可以将3V3用作电源,或者我是否需要使用24V?

在我的应用中使用24V是有问题的:在过电流的情况下,我需要对ADC输入提供额外的保护。

感谢您提前提供的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maximilian:

    电源电压与和共模电压是相互独立的,因此在使用3.3V电源的情况下,具有+40V的共模是很好的。  此外,为了您的了解,通用模式的最大电压为+60V,如数据表中所示: