This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376-Q1:关于系统配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376-Q1, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594845/opa376-q1-about-system-configuration

部件号:OPA376-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA376

大家好,

对于功耗电流降低,我想使用OPA376-Q1,如下所示。

一切都好?

是否可以持续 打开/关闭输入V+?
μs时间:250 μ s
周期:5毫秒
上升时间:1 Us
下降时间:1 Us
V+=5V
V-=接地
+ in和- in为施加电压。


另外,在给V+施加5 V电压后,它将正常工作多长时间?

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji,

    可以,您可以使用图中所示的开关关闭OPA376的电源电压。  但是,我们尚未确定开机时间的特征,因此您必须在您的特定应用中自行检查 -但在使用之前,可能需要几百微秒才能将部件正确偏置。

    此外,打开SW IC开关将浮动OPA376正极电源。  因此,如果输入电压高于或高于电压为+in,则负极电源将导致ESD输入保护二极管在输入和(浮动)正极轨之间向前偏置,如下图2所示; 这反过来将有效地导致静态电流IQ由输入电压源提供,但不会造成问题。  但是,如果OPA376的输出连接了重负载(如图3所示),则会导致过大电流流经ESD二极管-请注意,最大输入电流限制为10mA,如下面的绝对最大额定值表所示。  因此,您必须通过添加Rin电阻来限制输入电流,如图4所示。